Anthem, Inc.

¿Cómo se transforma un centro de datos heredado con más de 1,000 gabinetes en un modelo de eficiencia? Un paso calculado a la vez.

Anthem, Inc., la segunda empresa de atención médica administrada más grande de los Estados Unidos, opera cuatro centros de datos primarios. El más grande se encuentra en las oficinas corporativas en Richmond, Virginia. Este centro de datos en particular brinda soporte a espacios de oficina y numerosas aplicaciones de negocio en toda la empresa. El personal de Tecnología de la Información (TI), en sociedad con la administración de instalaciones, ha administrado cuidadosamente el crecimiento, pero con el tiempo se encontró con mayores costos de energía y una creciente insatisfacción con su proveedor actual de infraestructura de equipos.

Cómo abordar el desafío

El centro de datos de Richmond mide 58,000 pies cuadrados (5388.3 metros cuadrados) y utiliza una estrategia tradicional de flujo de aire con pasillos calientes/fríos al aire libre. A pesar de que el centro de datos utiliza solo el 10 por ciento de la superficie total del edificio, genera más del 82 por ciento de sus costos de electricidad. En el mercado competitivo actual, dichos costos deben evaluarse y mejorarse, siempre que sea posible. ¿Sería posible hacer mejoras dramáticas en un gran centro de datos establecido? Dean Wagstaff, director de Operaciones de centro de datos, creía que sí. Con 30 años de experiencia en operaciones de centros de datos, Dean conocía varias estrategias para reducir el consumo de energía, pero quería asegurarse de elegir el mejor enfoque.

Lea la historia completa.