BendBroadband
BendBroadband innova como el Centro de colocación de datos de nivel III más verde de Oregonos 
Siendo ya un innovador en servicios de cable, telefonía e internet, BendBroadband quería diversificar sus servicios aún más con un centro de datos de colocación que brindara más que sólo una opción local: sería uno de las instalaciones de colocación más sostenible, confiable y segura en todo el estado. BendBroadband preparó un plan ambicioso para Vault, uno que dependía de una rueda de "enfriamiento gratis", fuentes de energía renovables, créditos de carbono y una gama de soluciones de seguridad, gabinete y enfriamiento de Chatsworth Products, Inc. (CPI). Era un desafío para cualquier compañía con experiencia en administración de centros de datos, pero BendBroadband floreció en su primer intento y se convirtió en el único centro de datos de colocación de la Costa Oeste en alcanzar la certificación del nivel III del Uptime Institute™ en Diseño e Instalación.

BendBroadband también obtuvo la certificación de Oro de LEED® Gold de Consejo de la Construcción Verde de los EE. UU., lo que lo convirtió en uno de los cinco centros de datos en todo el mundo que recibió dos de los honores más prestigiosos de la industria.

“Para nosotros, crear un centro de colocación de esta clase es estar marcando el camino,” dice Leonard Weitman, Vicepresidente de Operaciones Técnicas de BendBroadband Vault. “Esto es algo que otras BendBroadband innova como el Centro de colocación de datos de nivel III más verde de Oregon compañías de cable están pensando en hacer, y que nosotros ya hemos hecho, así que estamos más adelantados en ese sentido".

El legado de Vault será más que sólo ilustrar modelos de negocios o establecer flujos de ingresos diversificados para que sigan otras compañías de cable. Al incorporar un diseño con numerosas redundancias en energía y seguridad, como así también la utilización de fuentes de energía renovables, soluciones Passive Cooling® de CPI y una efectividad del uso de la energía (PUE) tan baja como 1,2, Vault de BendBroadband ha redefinido el término "proteger".

Baje el caso de estudio.