A medida que las tecnologías evolucionan, manténgase actualizado y al tanto de los factores atenuantes, las tendencias de la industria y las condiciones del mercado que pueden afectar temporalmente la logística de CPI, los materiales y otros asuntos relacionados con los productos. Unidades de Distribución de Energía (PDU) de eConnect® Fecha Efectiva Cambio Temporal Notas 10-11-2021 No hay puertos AUX en las Unidades de Distribución de Energía (PDU) de eConnect® Tenga en cuenta que las PDU verticales eConnect® que no están preintegradas en un gabinete de Chatsworth Products (CPI) con cerraduras electrónicas se enviarán sin los dos puertos AUX que generalmente se encuentran en el módulo del controlador reemplazable en campo de todos los dispositivos Monitored, Monitored Pro, Switched y Switched PDU Pro eConnect. Esta es una acción temporal que se está tomando debido a una grave escasez de componentes semiconductores asociados con los puertos AUX en toda la industria. La única función habilitada por los puertos AUX es la integración de un Kit de Cerradura Electrónica con RFID en la PDU eConnect. Si implementa PDU eConnect sin puertos AUX ahora y desea agregar cerraduras electrónicas en el futuro, comuníquese con el equipo de Soporte Técnico de CPI. Una vez que los suministros vuelvan a la normalidad, CPI iniciará un cambio del módulo del controlador reemplazable en campo por uno con puertos AUX, dependiendo de que se realice un pedido de Kit de Cerradura Electrónica con RFID. Tenga en cuenta que el intercambio del módulo se puede realizar sin afectar la distribución de energía básica.