Anthem, Inc.

拥有 1,000 多个机柜的旧数据中心,要如何才能转型成为效率模范单位?精心计算,稳扎稳打,步步为营。

Anthem Case Study作为美国第二大的管理型医 疗保健公司,Anthem, Inc. 运 营着四座重要数据中心。其 中最大的一座坐落于公司总 部所在地 — 弗吉尼亚州的 里士满。该数据中心支持着 办公场所和多种整个公司范 围的业务应用。数据中心的信息技术 (IT) 团队与设施管理人员 通力合作,对数据中心的成长进行精心管理;但随着时间的推 移,他们正面临着种种问题 — 更高的能源成本和针对当前设备基础设施提供商越来越多的不满。

应对挑战
里士满数据中心占地 58,000 平方英尺(5388.3 平方米),使用传统的户外热/冷通道气流策略。尽管数据中心仅使用所在建筑总 体面积的 10%,但其电力成本则高达 82% 以上。在当今充满竞 争的市场上,只要有可能,如此成本必须得到评估和优化。

阅读全文