你的购物车 (0)

您的购物车是空的.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0


实例探究

展示CPI的专业技术支持,可靠的咨询服务,最先进的分析,以及针对各种基础设施项目的世界级定制产品和解决方案。
浏览方式
PDF

Anthem 最重要的数据中心于 2002 年建立,面临着许多旧数据中心所面临的典型成长困境 — 在不提高运营成本的前提下,确保更新、更高密度的设备拥有足够的空间、电力和冷却。如果使用新的产品和方案,是否可以取得成功呢?

PDF

Scripps Networks 正在寻求可简化其数据中心的光纤网络的解决 方案,该方案可以分布网络架空,并设有交叉连接处,可连 回核心。该公司是CPI Evolution®缆线管理解决方案的早期采用 者,该解决方案目前通过CPI 的双立柱标准机架来部署,以管 理高密度布线。 由于该公司曾使用Evolution 缆线管理获得如此巨大的成功,因此,很容易便决定在其整个数据中心使用CPI 的可靠解决方案。

PDF
Hostirian通过采用CPI冷通道封闭(CAC)解决方案将4500平方英尺面积的办公场所转换为节能并节省成本的主机托管数据中心。
PDF
Basefarm 是一家全球领先的 IT 托管和管理服务提供商,为超 过 35,000 家服务商提供安全的托管服务,覆盖全球 4,000 万 以上终端用户,所涉及的行业包括金融和政府,以及媒体和旅 游等。Basefarm 的总部位于挪威奥斯陆,通过设在欧洲各地的 六个数据中心,为客户提供先进的技术解决方案、高端云服 务,应用管理和主机托管。
PDF
这个快速成长的学区最大的关注就是以最好的方式组织设备以支持当前和未来要求。 所需要的是可容纳各种设备的结构支撑系统、可接受引自任何方向的缆线,和可调整适合电信和 IT 应用的任何组合的设备安装和容纳系统。
PDF
尽管BendBroadband 已经成为了电缆、电话与互联网服务的创新企业,但是它依然希望通过建立一个托管数据中心进一步丰富其业务. 这个数据中心不仅仅着眼于本地,更力争成为整个州最具可持续性,可靠性以及安全性的托管设施之一
PDF
Coaxis 希望修建一处不仅舒适、应用前沿技术与高能效特点,还要包含能清晰地看到公司的高科技方向与能力的数据中心。 Coaxis 购买了 19 台 F 系列 TeraFrame® 机柜,放置在其新的数据中心中。
PDF
随着八大市场之一北美市场的发展,Cologix 需要高品质且富有成本效益的解决方案来支撑和安放结构化布线、电源产品和客户IT 设备,以实现在达拉斯INFOMART 酒店的数据中心的扩张。
PDF
圣母大学一直面对与维护目前网络基础结构和为未来更改规划相关联的任务和挑战。 为了满足不断由 IT 推动的世界带来的更高教育的目标,圣母大学正在许多新建的建筑物中进行布线和安装 IT 基础结构设备同时也在对现有学院建筑和住宿楼进行重新布线。
PDF
DBG 决定将其 IT 和财政部移到其 Shawson 设施。 该建筑物的二楼需要翻新以容纳增加的办公室空间和 IT 设备。这是 DBG 用崭新的创新方法扩建和升级该建筑物的小型数据中心的绝好时机。 DBG 决定继续向前并实施管式排风解决方案,即使其数据中心较小。
PDF
Link 是一家 350 亿美元的公司,拥有成为整个亚太领先的商用互联网流量交换中心的前景。 服务于 ISP、电子商务企业、互联网内容、多媒体和应用服务提供商,但仅有 422 平方英里和 650 万人口,可以说房地产在香港的稀缺只是保守陈述。 发展新的设施绝不是一个选择。iLink 发现 CPI 是可以满足 iLink 香港市中心数据中心的独特要求的来源。
PDF
在为 CDW 的新型企业主机托管中心设计数据中心设施时,亟待解决且最重要的问题除物理层安全外,就是还必需能够以高能效方法为设备提供充分的冷却。 在 CDW 获知 Chatsworth Products 公司拥有创新式散热管理技术,并可提供 F-系列 TeraFrame® 机柜系统时,他们立刻就对其产生了兴趣。
PDF
华盛顿州的金县是第 14 个最受欢迎的县也是西雅图之家,需要一个先进的数据中心不足为奇。 那就是金县 IT (KCIT) 使用业界最新的数据中心创新之处,包括定制数据机柜,帮助其以对财政和环境负责的方式满足不断提高的要求。
PDF
亚利桑那州大学的大学技术办公室面临着规划和执行园区、卫星、租赁和商业场所的基础设施和主动语音和数据组件系统的挑战。这不仅涉及更新和维护四个园区的 IT 基础设施,而且还为新建和翻新的建筑物配备所需。
PDF
在 2004 年初,洛斯里奥着手于数百万美元的建筑项目,包括所有四个校区的设施的修建、改进或现代化,以及建立四个额外外延中心 – 所有这些都在 10 年时间内完成。 这种积极的成长需要良好构思的计划,尤其在技术领域。
PDF
Menzies Aviation 是提供乘客、斜轨和货物运输服务的全球领先供 应商,将其全部重要及机密信息都存储在通讯机房里,该通讯 机房需加以改造以优化气流并改善冷却低效问题。因此,为帮 助改造通讯机房,Menzies Aviation 与IT 设备设计与安装商Impact Data Solutions (IDS) 合作。
PDF
作为市值十亿的护肤营养产品企业,Nu Skin 需要与其持续增长的业务相匹配的数据中心。该公司目前的数据中心较小且过时,没有足够的冗余为系统备份。对多个机柜选择展开测试后,显然 CPI 提供了最佳解决方案,它能够帮助 Nu Skin 凭借一流的新数据中心创造美好未来。
PDF
利用所有这些通信通道来管理和保持连接,系统中断会是毁灭性的。 仅仅一分钟的停机时间也会造成极大的关注,因为整个公司最高年交易额达到 120 亿美元以上。 精确规划网络支持系统的标准化方法从中心的一开始就是强制性的。
PDF
采用来自CPI 的全新强大数据中心基础设施,这家IT 服务提供商的每个机柜功率现可超过30kW,并且无需过度使用冷却供应。.
PDF
OMI 致力于部署最有效的技术以改良其不断增长的保险客户和代理人基础的服务、安全和满意度。 OMI 面临数据中心机柜中由服务器和其他 IT 设备产生的大量热量带来的挑战。
PDF
医疗行业正在成长。 随着医疗改革的开始和对用于患者记录和账单的更高效系统的需求,信息技术已成为该行业成功的必要因素。 处理出生或死亡情况时,医疗专业人员仅有一次机会来处理好,所以支持该任务的系统必须包括可靠、稳健的网络基础结构。
PDF
除巨大的容量和性能之外,PacSun 需要清洁 — “一个无菌环境”,PacSun 的技术服务总监 Dwayne Russell 如是说。 这里计算机房的地方上一尘不染。 即使橱柜(IDF 位置)也非常有序。 为完成他的目标,Russell 选择来自 Chatsworth Products, Inc. 的综合产品系列。
PDF
针对其 5.38 亿美元扩建,凤凰城儿童医院建立了一个符合“医疗绿色指南”原则的高能效数据中心。 除“绿色”以外,至关重要的是数据中心解决方案支持许多不同系统,这是支持复杂、不断演化的医疗设施所需要的。 这是为多年的社区医疗支持打下基础的机会。
PDF
为与酒店业的顶级酒店展开竞争,Emirates Pearl 酒店与咨询和工程设计公司Atlas Telecom、分销商、MultiNet Communications 和CPI 合作,设计最高水准的数据中心以满足如此奢华之酒店的技术需求。.
PDF
中国最大的烟草制品生产商上海烟草集团计划建立一个新灾备数据中心,目标只有一个:为将来做准备。这不仅意味着部署通过绿色技术(如CPI Passive Cooling®)减少电力消耗的数据存储机柜,还意味着避免潜在损失为每分钟1.9 亿人民币(3000 万美 元)的停机时间。.
PDF
当加利福尼亚的一家小公司打算扩张并搬到更大的办公室时,公司组 建了一支项目团队,希望在最大程度上将公司的愿景转变成最高水准 的展示厅和指挥中心。CPI 因其顶尖质量的 IT 基 础设施产品和服务而闻名,因此成为新 IT 机房的不二选择。
PDF
几年前,业务日益发展,数 据安全和保护的需求不断高涨,SpareBank 1 的IT 专家和高管 开始肩负起改善数据中心基础设施的使命。本着自力更生的 业务策略,SpareBank 1 肩负使命,将数据中心运营升级至根 据企业需求量身定制的一流设施。
PDF
作为一个致力于最小化环境影响的公司,TelecityGroup 希望新的 Powergate 数据中心使用最 具能源效率的设计原理。 尽管他们的其他数据中心场所采用的高效实践使用封闭式热通道解决方案,但是他们希望 Powergate 场所便于在单一环境中使用高低密度设备.
PDF
TeleCommunication Systems (TCS) 凭借一个采用CPI Passive Cooling® 解决方案、白色设备机柜和全蒸汽 式冷却的数据中心设计,降低了功耗,提高了扩张能力,克服了可用电力有限的问题,并赢得了 两项ASHRAE 奖项。
PDF
Telefônica Vivo 是南美地区最大的集成通讯公司,为1 亿多客 户提供服务,客户总数是巴西人口的一半。停机时间会造 成数百万美元损失。Telefônica Vivo 委托CPI 提供一套解决方案,要求不仅可帮助其维持网络,还可 使其成为南美地区最高效节能的数据中心。
PDF
UF Health Shands 新数据中心位于新的 Shands 肿瘤医院,为整个医院的运营提供支持。该中心备份并储存所有资料,包括患者和医务人员文件,以及安保录像和会计文件。作为佛罗里达大学最好的教学医院,高效可靠的运营对于提供最全面而高品质的护理服务来说至关重要,这亦是 UF Health Shands 医院求助 CPI 以利用其一流解决方案和定制专业技术的原因。