Accesorios de Administración de la Energía
Al dotar su sistema de gabinete y contenedor de Chatsworth Products con los accesorios que mejor se adaptan a sus necesidades, es importante que planifique una configuración adecuada de la administración de la energía. Esto no solo garantizará la seguridad de su instalación, sino que ayudará a reducir el desorden y permitirá más espacio para cableado adicional y accesorios de equipos.
Recursos
KVM Cables (3 Opciones de Productos)

Use IP KVM Dongles to connect computers to the IP KVM Switch Cat 5/6 ports with Cat 5/6 cables (ordered separately).

6 opciones
Desde $115.45 USD MSRP

Use the Cascade Cable to connect two switches together for expansion. Computers connected to both switches will be viewed through one set of peripherals, the remote console or the IP connection on the first switch.

1 opcion
Desde $73.88 USD MSRP

Use the Cascade Cable to connect two switches together for expansion. Computers connected to both switches will be viewed through one set of peripherals. Each Cascade Cable has a combination DB-15 connector on each end.

1 opcion
Desde $60.04 USD MSRP